请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069 主题中讨论的其他器件:TIDA-00233、 TPS2660、 LM5050-1、 LM74700-Q1
你(们)好
请参阅 TIDA-00233。
我想查看负输入下的电路行为。
(特别是、确认输入无法到达输出侧的状态。)
如果我假设在 J1处施加-30V 电压、LM5069的输入是否像以下仿真那样工作?
贝斯特雷加兹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
请参阅 TIDA-00233。
我想查看负输入下的电路行为。
(特别是、确认输入无法到达输出侧的状态。)
如果我假设在 J1处施加-30V 电压、LM5069的输入是否像以下仿真那样工作?
贝斯特雷加兹
您好、Rakesh
感谢你的答复。
请回答其他问题吗?
1。
LM5050-1提供反向输入电压保护电路。
我们的客户说、他们使用 Vin=-30V 测试了该电路、并且在 Vout 处看到负电压低于-0.3V。
有一个降压转换器的绝对最大额定值为-0.3V、所以这个配置是不可接受的。
TIDA-00233可能会出现相同的问题吗?
2.
是否可以在 TIDA-00233中使用 LM74700-Q1而不是 LM5050?
客户表示 LM74700-Q1 (样片)提供了良好的负输入电压结果、因此我们需要考虑使用 TIDA-00233等 LM5069和 LM74700-Q1。
贝斯特雷加兹