This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:TIDA-00233在负输入下运行

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00233, LM5069, TPS2660, LM5050-1, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740930/lm5069-tida-00233-operation-under-negative-input

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件:TIDA-00233TPS2660LM5050-1LM74700-Q1

你(们)好

请参阅 TIDA-00233。

我想查看负输入下的电路行为。

(特别是、确认输入无法到达输出侧的状态。)

如果我假设在 J1处施加-30V 电压、LM5069的输入是否像以下仿真那样工作?

e2e.ti.com/.../Sim.xlsx

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、此电路将阻止反向输入电压达到输出侧。
    您能否分享您的系统要求和最终产品。 您的最大负载电流是多少?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh

    感谢你的答复。

    应用是 PLC
    负载电流为~3A。

    客户考虑并联使用两个 TPS2660、但 TPS2660提供150m Ω 电阻 Ron。
    它将等于75m Ω 并联。 FET 的 Ron 小于 TPS2660。
    他们希望尽可能避免发热。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    好的。 明白了。
    TIDA-00233可用于满足低 Ron 要求和降低功率损耗。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    感谢你的答复。

    请回答其他问题吗?

    1。

    LM5050-1提供反向输入电压保护电路。

    我们的客户说、他们使用 Vin=-30V 测试了该电路、并且在 Vout 处看到负电压低于-0.3V。

    有一个降压转换器的绝对最大额定值为-0.3V、所以这个配置是不可接受的。

    TIDA-00233可能会出现相同的问题吗?

    2.

    是否可以在 TIDA-00233中使用 LM74700-Q1而不是 LM5050?

    客户表示 LM74700-Q1 (样片)提供了良好的负输入电压结果、因此我们需要考虑使用 TIDA-00233等 LM5069和 LM74700-Q1。

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1a>即使在 TIDA-00233中、我们也可以预期 LM5050-1的类似行为

    2a>是的、LM74700-Q1是一个不错的选择。 我建议像 TIDA-00233一样继续使用 LM74700-Q1 + LM5069


    此致、
    Rakesh