This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138 CLA 延迟了另一个问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735290/ucd3138-ucd3138-cla-delay-one-more-question

器件型号:UCD3138

您好、先生:

我们在完成滤波器计算后立即更新事件、同时发现脉冲扩展问题;

过 CLA (SAMPTRIG 和滤波器输出之间)的延迟约为450ns。 对于 UCD3138 、事件更新窗口在周期开始时默认为75nS。

我们 将 SAMPTRIG 和输出钳位设置为高电平、为此需要考虑所有这些因素;我们可以确定 CLA 延迟是否为450ns、事件更新窗口是否为75ns、DPWM 的移动沿不会进入事件更新窗口;

我们调整 了 SAMPTRIG、发现 CLA 延迟约为250ns;我们是否可以直接测量 CLA 延迟来确认这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道任何测量 CLA 延迟的简单方法。 我过去曾想出一种非常复杂的方法来查看 CLA 延迟。 我很确信它超过250ns。 更像是500ns、具体取决于您测量它的方式。 请注意、如果您开始求平均值、延迟实际上会增加。
    由于 EADC 与样本触发器不同步、因此也存在一些抖动。 当样本触发器出现时、滤波器将在下一次 EADC 生成样本时启动。 因此、标称抖动为64ns 或128ns。

    我们建议在将 UPDATE_SEL 设置为0的情况下运行 DPWM、这意味着周期开始。 如果你这么做、CLA 何时完成并不重要。 我认为滤波器输出会被阴影、因此即使在更新期间发生变化、也不会出现问题。 放入 DPWM 中的值不会改变。
    您使用的拓扑是什么?击穿是如何发生的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于没有响应、我将假定选择将 update_SEL 设置为0可以解决问题。