请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 您好、先生:
我们在完成滤波器计算后立即更新事件、同时发现脉冲扩展问题;
Yitzhak Bolurian 曾经说 过 CLA (SAMPTRIG 和滤波器输出之间)的延迟约为450ns。 对于 UCD3138 、事件更新窗口在周期开始时默认为75nS。
我们 将 SAMPTRIG 和输出钳位设置为高电平、为此需要考虑所有这些因素;我们可以确定 CLA 延迟是否为450ns、事件更新窗口是否为75ns、DPWM 的移动沿不会进入事件更新窗口;
我们调整 了 SAMPTRIG、发现 CLA 延迟约为250ns;我们是否可以直接测量 CLA 延迟来确认这一点?