This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 显示电源分辨率

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740025/display-power-suolution

你好

    对于小型显示屏、客户计划使用 OLED 类型。

OLED 电源轨为5V (最大10mA)、12.5V (最大3mA)和17V (最大20mA)
电源电压可以是9V~16V、也可以是3.3V。
我们是否有任何合适的解决方案组合3个电源轨、还是只需使用一个控制器和分立式组件来设计电路? 谢谢你。

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    我认为、使用降压/升压转换器代替具有外部组件的控制器或类似具有所有这些电源轨的 PMIC 更有意义。

    我已将此问题重新分配给低功耗降压/升压团队、因为他们应该能够更好地帮助您。

    同时、最好了解您计划如何在这些不同的 OLED 电压之间切换。 您是否要使用 I2C 命令、可调节基准电压、使能引脚等?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nick

    如果有 I2C、会更好。 如果有适合的解决方案、请提供帮助建议。 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nick

    上述显示电源轨解决方案是否有更新建议? 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    我尚未看到有关此方面的任何更新。 TI.com 上有一个 LCD 和 OLED 显示电源部分。 希望您能找到符合您要求的产品。

    www.ti.com/.../products.html