请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
你好
对于小型显示屏、客户计划使用 OLED 类型。
OLED 电源轨为5V (最大10mA)、12.5V (最大3mA)和17V (最大20mA)
电源电压可以是9V~16V、也可以是3.3V。
我们是否有任何合适的解决方案组合3个电源轨、还是只需使用一个控制器和分立式组件来设计电路? 谢谢你。
BR
Patrick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
对于小型显示屏、客户计划使用 OLED 类型。
OLED 电源轨为5V (最大10mA)、12.5V (最大3mA)和17V (最大20mA)
电源电压可以是9V~16V、也可以是3.3V。
我们是否有任何合适的解决方案组合3个电源轨、还是只需使用一个控制器和分立式组件来设计电路? 谢谢你。
BR
Patrick