This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:Rsense 值的推荐范围是什么?#39?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ27426, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740893/bq27426-what-s-recommend-range-of-rsense-value

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1BQ40Z50

您好!

Rsense 值的建议范围是多少? 建议在数据表中使用10m Ω。 我想更改5m Ω。 它是否适用于 SRN-SRP? 同时、您是否会为"SRN-SRP 的输入电压范围"提供建议值?

低于值看起来像"绝对值"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    车义秀
    是的、您可以更改为5欧姆。 确保随后运行校准例程、以便精确测量电流

    下面的值不是绝对值。 您为什么认为它是绝对的。 其典型值 e 是电池电压+/- 25 mV 适值

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、
    我发现 BQ40Z50-R1建议的范围是"+/- 0.1V"。 BQ27426为"BAT +/- 25mV"、VBAT 建议值为2.45V 至4.5V。 BQ27426是否建议 SRN-SRP 范围上的输入电压高于 BQ40Z50-R1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 bq40z50具有更高的范围。 请注意、这是测量的引脚上的压降

    谢谢
    Onyx