请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426 主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1、 BQ40Z50
您好!
Rsense 值的建议范围是多少? 建议在数据表中使用10m Ω。 我想更改5m Ω。 它是否适用于 SRN-SRP? 同时、您是否会为"SRN-SRP 的输入电压范围"提供建议值?
低于值看起来像"绝对值"。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
Rsense 值的建议范围是多少? 建议在数据表中使用10m Ω。 我想更改5m Ω。 它是否适用于 SRN-SRP? 同时、您是否会为"SRN-SRP 的输入电压范围"提供建议值?
低于值看起来像"绝对值"。