尊敬的所有人:
我刚刚收到了我们的原型 PCB、其中的主机 MCU 连接到 BQ24295。 I2C、升压和 SYS 电源从一开始就工作正常、太棒了!
但我有一个奇怪的观察结果:充电速度似乎真的很慢、在0到15mA @ VBAT=3.8V (标准保护3.7V 锂聚合物电池、2.000mAh)之间
以下是供参考的原理图:
TS1为10k
迄今为止、我尚未完成所有 I2C 寄存器的实现、但我已经开始了我认为可能对我当前的问题很重要的那些寄存器(哈哈):
REG8:6表示我们已连接到 USB (这是可以的、因为 PMIC 的 D+/D-已连接到 MCU 的 D+/D-)
REG8:4表示我们处于"快速充电"状态(hahahahahahaha哈哈)
REG1显示 OTG 和充电已启用
REG2:2+提供1024 (正如侧注:数据表指出、复位后、虽然默认值为1024、但仍为512mA)
REG0表示输入电流限制为500mA
我们非常感谢您的任何帮助