This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:电流尖峰过大

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739864/tps27s100-excessive-current-spike

器件型号:TPS27S100
Thread 中讨论的其他器件:鳄鱼

您好!

我们有用于该器件的 EVM。 在 ILIM 上使用5kOhm 电阻器将电流限制设置为500mA。 当输出对地短路时,电流在设定到电流限值前超过10us 达到>20A 的峰值。

查看数据表中的应用曲线、在这种情况下、电流过冲永远不会达到如此高的水平。

您能帮助我们识别问题吗?

其他事实:
BW 限制探针不会改变结果。
EN 引脚由1kHz、50%占空比、PWM 驱动、振幅为5V。
-短接通过两端均带有鳄鱼夹的导线实现。 电路板上的 Vout 连接到电路板上的 GND。
输入电压/输出电压为24V。

数据表:

EVM:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正在对其进行投资、并将与您再次合作。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    我根据您的说明按照相同的设置运行测试、并使用 TI EVM:

    -电流限制为500mA

    - VS = 24V

    -短接至 GND 并使用电流探头测量流入导线的电流

    -在1KHz 和50%占空比时为5V 输入计时

    没有电流过冲、且已连接的示波器图片显示了数据:

    -示波器通道 CH1 = OUT

    -示波器通道 CH2 = VS

    -示波器通道 CH3 = IN

    -示波器通道 CH4 =短路电流

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    感谢您快速在 EVM 上进行此测试。 这正是我所期望的、因为20A 尖峰远远超出数据表规格。

    但是、我认为目前的问题是、我们如何才能使客户的 EVM 正常工作、以便客户可以放心地继续为其设计考虑该器件。

    1. 是否存在任何可能导致这种情况的常见陷阱? (导线太长/太薄? 测量误差?)
    2. 我们可以推荐任何其他测试吗?
    3. 似乎没有太多方法可以让这个电路板出错... 我们是否需要订购替换产品?

    谢谢、
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rayan、
    我了解在 TI EVM 上执行的客户测试。 我还检查了 TI EVM 以进行观察、并将电流限制更改为5A、在0.5至5A 的限制范围内、我没有看到异常峰值电流。 我将执行更多测试、以查看是否可以捕获高电流尖峰。 电流尖峰最大值应设置为1.5 x 限制。
    当 FET 导通和关断时、存在有助于平滑峰值电流限制的延迟和压摆率。 由于边沿更锋利、快速开环响应弹齿为1us、因此在短路阶跃时峰值电流限制应更加严重。

    我认为导线尺寸不应影响峰值电流。
    在从低到高转换期间、电流探针中可能会耦合一些噪声。 我建议将电流探头从开关模式电源等噪声仪表中移开。

    此致、Mahmoud
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rayan、

    如果输出短路且 FET 启用、则不会出现 cuuernt 尖峰。 如果 FET 被启用并且输出被手动短接或者按钮被用来短接输出、那么在热短路方法上会出现尖峰。 手动或按钮热短路会导致电流边沿和电弧快速流动。 内部感应 FET 由于弹跳而不会对快速边沿作出快速反应。
    如果器件已启用、并且在发生弹跳时发生热短路、则该器件可能会显示高电流尖峰。 无需订购另一个电路板。 我相信这个问题的解决方法是增加10微亨利的电感。 电感将使去抖和弹跳变平平、感应 FET 将对热短路做出正确反应。

    此致