主题中讨论的其他器件: BQ25708、 BQ40Z60、 BQ25713、 BQ25710
大家好、我想构建一个基于 BQ40Z80的1-4节 USB 可编程充电器和一个基于 Cypress 的可编程 PD 芯片。 我有一个早期版本使用 BQ40Z60、需要20V VBUS、但我希望它与所有可能的 USB 电压兼容。 是否有任何推荐的 USB C 感知降压/升压设计? 我想使用 BQ25708/10/13系列、但我认为这可能涉及一些冗余充电逻辑和 FET。
感谢您的任何建议!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我想构建一个基于 BQ40Z80的1-4节 USB 可编程充电器和一个基于 Cypress 的可编程 PD 芯片。 我有一个早期版本使用 BQ40Z60、需要20V VBUS、但我希望它与所有可能的 USB 电压兼容。 是否有任何推荐的 USB C 感知降压/升压设计? 我想使用 BQ25708/10/13系列、但我认为这可能涉及一些冗余充电逻辑和 FET。
感谢您的任何建议!
尊敬的 Chris:
BQ25708/710/713是我们所有的降压/升压充电器、可满足您的要求、支持为1~4S 电池充电的所有 PD 输入电压(5V、9V、15V 和20V)。 区别在于 BQ25708 (SMBus)只有在没有 OTG 功能的情况下才具有正向充电功能。 BQ25710 (SMBus)和 BQ25713 (I2C)支持双向、正向充电和反向 OTG 运行。