This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:与 USB C PD 集成、可完全兼容 USB 5-20V。

Guru**** 2544780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ25708, BQ40Z60, BQ25713, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738956/bq40z80-integration-with-usb-c-pd-for-full-usb-5-20v-compatibility

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQ25708BQ40Z60BQ25713BQ25710

大家好、我想构建一个基于 BQ40Z80的1-4节 USB 可编程充电器和一个基于 Cypress 的可编程 PD 芯片。  我有一个早期版本使用 BQ40Z60、需要20V VBUS、但我希望它与所有可能的 USB 电压兼容。  是否有任何推荐的 USB C 感知降压/升压设计?  我想使用 BQ25708/10/13系列、但我认为这可能涉及一些冗余充电逻辑和 FET。

感谢您的任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    BQ25708/710/713是我们所有的降压/升压充电器、可满足您的要求、支持为1~4S 电池充电的所有 PD 输入电压(5V、9V、15V 和20V)。 区别在于 BQ25708 (SMBus)只有在没有 OTG 功能的情况下才具有正向充电功能。 BQ25710 (SMBus)和 BQ25713 (I2C)支持双向、正向充电和反向 OTG 运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。  我一定会使用 SMBus 并通过它进行监控和配置、  我一直在研究如何将 BQ40Z80与 BQ25708完美集成。  我希望尽量减小电路尺寸、使其保持在板上。  我可能不需要 BQ40Z80上的预放电和保险丝电路。  

    两者的预充电电路似乎是互补的、但 BQ25708预充电是否可以在没有 BQ40Z80 FET 设置的情况下工作?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    BQ25708是具有系统电源路径和充电电源路径管理功能的 NVDC 架构、它拥有自己的 BATFET 驱动器。 在预充电阶段、BQ25708通过 LDO 模式下的 BATFET 调节预充电电流、无论电池电压如何、系统电压都会稳定在 VSYS_MIN。

    因此、它不依赖于监测计 FET 进行预充电。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢!