This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:MOSFET 替代产品

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741272/tps51116-mosfet-alternative

器件型号:TPS51116

您好!

我使用的是"PS51116PWP" IC、下面是我的连接的电路图。 请就所使用的 MOSFET 提供另一个建议:

DRVH 引脚上的 IRF7821

DRVL 引脚处的 IRF7832

这些器件型号符合数据表(PG:28)。

请尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的设计中的输入电压为5V。 为了减少高侧 FET 的传导损耗、IRF7832可用于高侧和低侧 FET。
    此外、还可以考虑使用 TI 电源块。
    与 CSD86350类似、它集成了具有低 Rds-on 的高侧和低侧 FET。

    另一个建议是分析5V 输入电压上的噪声,在5V 和 TPS51116 V5IN 引脚之间添加一个1欧姆电阻器。

    谢谢