This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:适用于 BQ35100芯片的 ER26500电池的化学 ID

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740702/bq35100-chemical-id-for-er26500-battery-for-bq35100-chip

器件型号:BQ35100

您好!

我想为电池 ER26500设置 BQ35100芯片配置。 但是、在 TI Battery Management Studio 1.3.54.1中、我找不到我的电池(ER26500)或 LiSoCI2类型的基准。

在 BQ35100数据表中、我了解到该芯片与 LiSoCI2电池兼容:

那么、我应该为我的电池选择什么化学 ID?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bitou
    您可以在芯片上使用默认 chem ID。
    谢谢
    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    因此、我不需要更改 TI 发运的化学 ID? [1]

    在生产过程中、该芯片将由 I2C 进行配置。在我的案例中、我在技术参考中找到了一些文档、因此我需要:

    • 使用给定的 I2C 命令进入校准模式并进入 ACC 模式、然后执行以下操作:
      • 1.执行电压校准。
        2.执行电流校准。
        3.执行温度校准。
    • 设置 Chem ID (在我的案例中将其保留为默认值)
    • 重置芯片
    • 设置"Operation Config A"以在 GMSEL reg 中选择 Li-SOCI2。 但是我没有找到如何通过 I2C 写入"Operation Config A",我没有找到 I2C 命令? [2]
    • 然后按照放电结束程序模式开始测量

    那么、您能否在我之前的文本中详细介绍[1]和[2]的引用?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Bitou
    请参阅下面的应用手册、了解如何访问和写入数据闪存的寄存器。
    www.ti.com/.../slua801.pdf

    谢谢
    Onyx