请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 您好!
我想为电池 ER26500设置 BQ35100芯片配置。 但是、在 TI Battery Management Studio 1.3.54.1中、我找不到我的电池(ER26500)或 LiSoCI2类型的基准。
在 BQ35100数据表中、我了解到该芯片与 LiSoCI2电池兼容: 
那么、我应该为我的电池选择什么化学 ID?
谢谢、