This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138A64:当不使用此函数时、如何处理 UCD3138A64 RTC_IN_1_8 (pin62)?

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A64

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739038/ccs-ucd3138a64-how-should-i-do-for-ucd3138a64-rtc_in_1_8-pin62-when-not-use-this-function

器件型号:UCD3138A64

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

 当我在该引脚上测量时、我发现 UCD3138A64 RTC_IN_1_8 (pin62)具有1.8V 的电压。

当不使用 UCD3138A64 RTC_IN_1_8 (pin62)时、该怎么办?

短接至 GND、高电平连接至 VCC、配置为特殊功能或让该引脚 悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该通过1k 欧姆的电阻器将 THR RTC_IN_1_8引脚连接到引脚 BP18。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果上述解决了您的问题、请将此帖子的状态设置为已解决。
    此致、