请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138A64 工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
当我在该引脚上测量时、我发现 UCD3138A64 RTC_IN_1_8 (pin62)具有1.8V 的电压。
当不使用 UCD3138A64 RTC_IN_1_8 (pin62)时、该怎么办?
短接至 GND、高电平连接至 VCC、配置为特殊功能或让该引脚 悬空。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
当我在该引脚上测量时、我发现 UCD3138A64 RTC_IN_1_8 (pin62)具有1.8V 的电压。
当不使用 UCD3138A64 RTC_IN_1_8 (pin62)时、该怎么办?
短接至 GND、高电平连接至 VCC、配置为特殊功能或让该引脚 悬空。