请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCD3138我看到很多使用 MSP430系列的简单模糊逻辑应用。
但是、对于 数字控制的 PFC、模糊逻辑控制器是否可以使用 UCD3138或类似器件来实现?
使用 FPGA 的相关文献很多、但这需要大量的胶片。 设计失去了它的优雅。 MSP 具有 ADC/DAC、因此我可以了解如何连接传感器输入。 我们需要一个海费控制器来完成我们需要做的一切。
您是否需要为 Fuzzy 控制系统建模的任何支持软件?
我们非常感谢您的任何帮助。
Robin