This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739824/none

主题中讨论的其他器件:UCD3138

我看到很多使用 MSP430系列的简单模糊逻辑应用。

但是、对于 数字控制的 PFC、模糊逻辑控制器是否可以使用 UCD3138或类似器件来实现?

使用 FPGA 的相关文献很多、但这需要大量的胶片。 设计失去了它的优雅。 MSP 具有 ADC/DAC、因此我可以了解如何连接传感器输入。 我们需要一个海费控制器来完成我们需要做的一切。

您是否需要为 Fuzzy 控制系统建模的任何支持软件?

我们非常感谢您的任何帮助。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们不提供任何 UCD3138支持软件来对 Fuzzy 控制系统进行建模。
    但一般来说、 如果 MSP430可以支持此类应用、那么 UCD3138也应该能够运行相同的应用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这听起来很公平! 然后、我们将继续使用 UCD3138。
    Thnx
    Yitzhak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果上述人员对您的问题进行了确认、请将此帖子的状态设置为已解决。
    此致、