Other Parts Discussed in Thread: TLV700, TPS7A10
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV700 主题中讨论的其他器件: TPS7A10
你(们)好
我对 TLV700有疑问。
如果 Ven 高于 Vin (例如、 VIN=3.3V、Ven=5V)、我可以使用该器件吗?
如果我无法使用该器件、您能否告诉我建议在 Vin=3.3V、Vin=5V、Vout=2.5V 和 Iout=0.1A 下启用该器件?
此致、
横田洋三