This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:当 Ven 高于 Vin 时使用 TLV700

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV700, TPS7A10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741029/tlv700-using-tlv700-when-ven-is-higher-than-vin

器件型号:TLV700
主题中讨论的其他器件: TPS7A10

你(们)好

我对 TLV700有疑问。
如果 Ven 高于 Vin (例如、 VIN=3.3V、Ven=5V)、我可以使用该器件吗?
如果我无法使用该器件、您能否告诉我建议在 Vin=3.3V、Vin=5V、Vout=2.5V 和 Iout=0.1A 下启用该器件?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    由于 EN 的绝对最大额定值、TLV700将不适用于您的应用。

    请考虑使用 TPS7A10来查看它是否符合您的应用要求。

    非常尊重、

    Ryan