请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H1101-SP 主题中讨论的其他器件: TPS7H1101A-SP
大家好、我使用的 是 TPS7H1101-SP 的雷达版本、使用类似电路的多个电路板上的输出低于预期。
当 Vin=5.25V、RtoP=51.1k、Rbottom=11.5k 时、根据商业数据表上的公式3、我预计输出电压为3.3V。 但是、我看到的是3.188V。
我在 LDO 上有其他设置、我根据数据表满足这些设置。
谢谢、
耳塞