This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1101-SP:TPS7H1101-SP 输出低于预期

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H1101-SP, TPS7H1101A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740688/tps7h1101-sp-tps7h1101-sp-output-lower-than-expected

器件型号:TPS7H1101-SP
主题中讨论的其他器件: TPS7H1101A-SP

大家好、我使用的  是 TPS7H1101-SP 的雷达版本、使用类似电路的多个电路板上的输出低于预期。

当 Vin=5.25V、RtoP=51.1k、Rbottom=11.5k 时、根据商业数据表上的公式3、我预计输出电压为3.3V。  但是、我看到的是3.188V。

我在 LDO 上有其他设置、我根据数据表满足这些设置。

谢谢、

耳塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Earl、

    您使用的容差是多少电阻器?

    使用1%的电阻器、如果基准电压大约为2%、 我将使用您所说的电阻器、预期电压范围为3.18V 至3.41V。

    鉴于我们的雷达器件在 发送 给客户时往往来自同一批次 、因此其中许多器件可能位于基准电压规格的低侧。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Daniel 的回答。

    我使用0.1%容差电阻器。 但是,我不认为这是容忍的结果。

    通过搜索此论坛、我似乎遇到了与其他设计人员相同的情况(请参阅下文)。 但是、我看不到对该问题的解决方案响应、但它似乎连接到了使能引脚。 TI 员工 Javier Valle 似乎已回复这些帖子、但我看不到他对此的推荐解决方案。 如果您需要有关设计的更多信息、请向我发送电子邮件、我将非常乐意与您分享我的设计。

    谢谢、
    耳塞



    e2e.ti.com/.../564710

    e2e.ti.com/.../535810

    e2e.ti.com/.../2310501
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Earl、

    这个问题似乎与 Vin/EN 引脚上的压摆率有关。

    最好的解决方法是切换到 TPS7H1101A-SP、因为它不存在此问题。

    TPS7H1101-SP 的"带隙"修复方法是以更慢的速度增加 Vin/EN 引脚上的电压。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Daniel、

    您是否知道是否有军用版本的 TPS7H1101A-SP 可用?

    谢谢、
    耳塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Earl、

    我相信我们没有 QMLQ (军用)版本的 TPS7H1101A-SP、而只是 QMLV。

    您是否正在寻找 QMLQ LDO? 我们还有其他不属于航天级的选项。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Daniel。 我正在与我公司的同事核实哪些选项是首选的。 感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    您是否知道 TPS7H1101A-SP 的 QMLV 版本的可用性?   我们没有找到商用版本或 5962版本的任何可用性。

    我们正在寻找 任何版本的 TPS7H1101A-SP 的可用性和交货周期。

    谢谢、
    耳塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Earl、

    我可以直接向您发送电子邮件、让我们的营销部门参与进来吗?

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、请给我发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这已脱机、并且已向与您用于 E2E 的帐户关联的电子邮件发送了一封电子邮件。

    谢谢、
    Daniel