Other Parts Discussed in Thread: LM5170, PMP15035
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5170-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5170、 PMP15035
你(们)好
我的应用有点相似、将使用混合电池化学成分:输入侧将是铅酸48V 400AH (从馈送它的电信整流器的最大电压将是57V)。 输出侧为 LiFePO 100AH 电池、标称电压为48V、最大电压为54.7V
需要在90A (0.9C)时为锂电池充电、锂电池的放电取决于整流器中安装的负载(和铅酸电池)、电流介于40 - 80A 之间(取决于负载)。
我的问题:
1.能否使用 LM5170Q1-EVM-双向 板对该应用进行概念测试?
2.如果是、需要并联多少个 EVM 板才能满足电流要求? 可以并行连接多少个以及是否需要进行任何特殊考虑/更改?
3.可能需要在12V 端口(输出电容器除外)、电阻器等上升级哪些组件? (如果此电路板可用于不同的端口电压/电流、则 EVM 指南不会在任何地方说明可以进行哪些更改)
4.我们将使用"混合控制器"来设置充电/放电电流、最小/最大低侧电压、测量铅酸和锂电池的 SOC/DOD、根据不同的 DOD 要求控制现场发电机(如果是离网现场)。
谢谢