This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:用作电池充电器/放电控制器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170, PMP15035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740125/lm5170-q1-using-as-a-battery-charger-discharge-controller

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170PMP15035

你(们)好

我的应用有点相似、将使用混合电池化学成分:输入侧将是铅酸48V 400AH (从馈送它的电信整流器的最大电压将是57V)。 输出侧为 LiFePO 100AH 电池、标称电压为48V、最大电压为54.7V

需要在90A (0.9C)时为锂电池充电、锂电池的放电取决于整流器中安装的负载(和铅酸电池)、电流介于40 - 80A 之间(取决于负载)。

我的问题:

1.能否使用 LM5170Q1-EVM-双向 板对该应用进行概念测试?

2.如果是、需要并联多少个 EVM 板才能满足电流要求? 可以并行连接多少个以及是否需要进行任何特殊考虑/更改?

3.可能需要在12V 端口(输出电容器除外)、电阻器等上升级哪些组件? (如果此电路板可用于不同的端口电压/电流、则 EVM 指南不会在任何地方说明可以进行哪些更改)

4.我们将使用"混合控制器"来设置充电/放电电流、最小/最大低侧电压、测量铅酸和锂电池的 SOC/DOD、根据不同的 DOD 要求控制现场发电机(如果是离网现场)。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Salman、

    感谢您考虑将 LM5170用于您的应用。

    48V 铅酸电池的最小电压是多少?LiFEPo 电池的最小电压是多少? 我需要知道这两个电池的电压范围是否完全重叠。 如果电压不超过要求、则标准 LM5170应用原理图将起作用。 如果电压重叠、则需要将 LM5170用作级联降压/升压控制器。 如果是这种情况、请查看 PM15035。

    根据经验、热管理和选择实际组件;通常每个相位可处理大约500W 的功率。 这可用于帮助确定所需的相位数。

    器件的低压端口的额定电压高达65V (绝对最大值)。 这意味着低电压(12V)端口可在高达60V 的电压下运行、从而留出一定的裕度。 需要正确选择 MOSFET 和电容器。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett

    感谢您的快速响应。 铅酸电池和锂电池"可以"降至42V (不一定同时)。 但是、如果铅酸电池首先达到42V、并且由于其连接到整流器(因此负载)、整流器控制器将断开铅酸电池(LVBD)。 此时、我们必须关闭锂电池电源(可能高于42V)。

    在交流电源中断期间、基本的想法是首先将锂电池放电至大约70-80% DOD、然后关闭锂电源并让铅酸电池放电。 由于锂具有较高的循环寿命,这使得铅酸的休息时间比它自己的休息时间要长一些,从而使铅酸的使用寿命增加了不少,希望我能工作:)在升压模式(锂-- >铅酸)我们应将铅酸电压保持在略高于铅酸开始放电时的电压(大约为51.5V)。

    当交流电源恢复后(即整流器开始充电)、铅酸和锂均应充电、锂电池的充电速率由我们通过转换器控制。 根据上面所示、最好将锂电池电压保持在稍低的水平、以便转换器处于降压模式(铅酸->锂)。

    铅酸浮点电压为55V、而锂浮点电压为54V (转换器设置的2A 浮点电流)。

    以上希望是明确的,如果有任何混淆,请告诉我。 顺便说一下、我找不到 PM15035。 请在 TI 网站上向我发送该链接。

    感谢您的帮助、Salman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Salman、

    抱歉、我应该已经键入 PMP15035。 请参阅以下链接
    www.ti.com/.../PMP15035

    根据您在上面的输入、我认为这可能是最适合您的解决方案。 请注意、MOSFET、电感器和环路补偿需要更改以满足电压要求。 LM5170快速入门计算器可以帮助您解决这一问题。
    www.ti.com/.../snvc205

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett