Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23861EVM-612
大家好、团队、
客户反馈:当他们在项目中使用1个 TPS23861时、A3连接到 GND、TPS23861仅在 I2C 地址为0x00时进行响应。 但在我们的数据表中、它应该是20H。 为什么?
当客户在具有类似项目的其他项目中使用>2pcs TPS23861时,TPS23861将通过广播数据表所述的 I2C 地址来获得响应。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23861EVM-612
大家好、团队、
客户反馈:当他们在项目中使用1个 TPS23861时、A3连接到 GND、TPS23861仅在 I2C 地址为0x00时进行响应。 但在我们的数据表中、它应该是20H。 为什么?
当客户在具有类似项目的其他项目中使用>2pcs TPS23861时,TPS23861将通过广播数据表所述的 I2C 地址来获得响应。
您好、Jingheng、
有关原理图的几个注释:
谢谢、
一分钱
您好 Penny:
1. 在 GATE 引脚上设置电阻不 会影响通过 I2C 接口读取和写入寄存器。
在我们的设计中,没有使用 数字隔离 器,MCU 和 tps23861是点对点连接。SDA 和 SCL 线路重载了用于的2K 上拉电阻器。
3.3V VDD 与电源没有关系。
产品设计没有问题,因为我们已经在销售。我想知道,当使用1个 TPS23861 时,A3连接到 GND, TPS23861 仅在 I2C 地址为0x00时响应。 为什么? 为什么? 为什么? 我检查 其他 I2C 地址 、包括0x20、没有响应、可以 尝试 agin。