This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:1个 TPS23861的 I2C 地址

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23861EVM-612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740059/tps23861-i2c-address-for-1pcs-tps23861

器件型号:TPS23861

大家好、团队、

客户反馈:当他们在项目中使用1个 TPS23861时、A3连接到 GND、TPS23861仅在 I2C 地址为0x00时进行响应。 但在我们的数据表中、它应该是20H。 为什么?

当客户在具有类似项目的其他项目中使用>2pcs TPS23861时,TPS23861将通过广播数据表所述的 I2C 地址来获得响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JW:

    如果 A3接地、则默认地址应为0x20。 0x00是 I2C 通用调用地址、这意味着所有器件都将响应0x00。 您能否让客户将其电路板与 USBTOGPIO 相连并使用 GUI 来验证地址? 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Penny:

       我们无法完成您刚才所说的验证,、因此我们没有 USBTOGPIO、只有 TPS23861EVM 板。但在我设计的产品中、请使用 TPS23861的一部分、只有0x00地址有响应 。

    这是我的选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jingheng、

    有关原理图的几个注释:

    1. 无需在栅极引脚上使用电阻器。 请将其删除。
    2. 您能否检查您是否已正确设计数字隔离器? SDA 和 SCL 线路需要上拉电阻器。
    3. 您能否检查3.3V 电源电路? 请确保 满足本应用手册 www.ti.com/.../slva723.pdf 中所述的上电顺序。

    谢谢、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Penny:

      1. 在 GATE 引脚上设置电阻不 会影响通过 I2C 接口读取和写入寄存器。

      在我们的设计中,没有使用 数字隔离   器,MCU 和 tps23861是点对点连接。SDA 和 SCL 线路重载了用于的2K 上拉电阻器。

      3.3V VDD 与电源没有关系。

    产品设计没有问题,因为我们已经在销售。我想知道,当使用1个 TPS23861 时,A3连接到 GND, TPS23861 仅在 I2C 地址为0x00时响应。 为什么? 为什么? 为什么? 我检查 其他 I2C 地址 、包括0x20、没有响应、可以 尝试 agin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jingheng、

    我们已经使用 TPS23861EVM-612进行了测试。 如果我们只在电路板上安装一个 TPS23861器件、我们仍然可以通过默认地址(0x20、A3引脚接地)与 PI 命令器 GUI 进行通信。 您的硬件或软件可能出现问题、导致此问题。 您可以使用 TPS23861EVM-612运行软件、也可以使用 PI 命令器 GUI 与您的硬件一起运行以隔离问题。 谢谢。

    此致、
    一分钱