Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23861EVM-612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23861 你好
下面是客户拓扑。 54V_GND 没有隔离、因此直接连接到 POE 的 PSE_RJ45和 RJ45。 RJ45上有12V 电源电压。 是否为以下拓扑进行了正确设计? 如何 防止 RJ45上的 t o12V 电压? 如果客户不更改系统设计、这种现象会导致任何副作用或损坏风险? 谢谢你。
BR
Patrick