This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:PSE 12V 问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23861EVM-612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740473/tps23861-pse-12v-issue

器件型号:TPS23861

你好

      下面是客户拓扑。 54V_GND 没有隔离、因此直接连接到 POE 的 PSE_RJ45和 RJ45。 RJ45上有12V 电源电压。 是否为以下拓扑进行了正确设计? 如何 防止 RJ45上的 t o12V 电压?  如果客户不更改系统设计、这种现象会导致任何副作用或损坏风险? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    拓扑看起来是正确的、但我没有回答您的问题。 为什么 RJ45端口上有12V 电源?

    谢谢、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Penny

    54V 适配器 GND 与 RJ45 GND 相连。 因此、当输入54V 适配器时、RJ-45上有54V 电源电压。 因此 TPS23861没有任何功能。

    在插入54V 适配器时、RS45上立即有54V 电源电压、是否存在任何安全问题? 设计是否可以满足安全要求? 谢谢你。


    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    请查看 TPS23861EVM-612电路原理图。 RJ45的接地与 VPWR 接地相同。 但 RJ45端口上没有电压。 端口上的电压取决于对12和36或对45和78之间的电压。 因此、只有当您打开 PSE 端口时、PSE 端口上才会有54V 电压、并且可以向 PD 提供电源。 54V GND 不会连接到 PD。 PSE 和 PD 端口之间的唯一连接是具有4对的5类电缆:12线对、36线对、45、78线对。 谢谢。

    此致、
    一分钱