This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3485:LM3485:频率开关问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738701/lm3485-lm3485-frequency-switching-problem

器件型号:LM3485

您好!
我的 LM3485开关频率有问题。 我在 WEBENCH 中、在 LTSPICE 中进行了仿真、一切正常-频率约为409kHz。 因此、我设计了具有24V - 5V (最大2A) LM3485降压直流/直流转换器的定制板、我从仿真中获取了组件参数(附件中的原理图形式 WEBENCH)。

我得到了什么?:
输出电压为5V、但在 PCB 上使用 CFF 时开关频率约为4MHz、在移除 CFF 后开关频率约为1.3MHz! 因此、当我降低负载阻抗时、晶体管的温度非常高(效率非常差)、并且我必须在测试期间更换 PFET 两次。

我正在连接示波器上的屏幕(没有 CFF 且负载为430欧姆)和 WEBENCH 上的原理图(在 PCB 上是相同的)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    请标记示波器照片。 我想确保我知道我正在查看的内容。

    另请分享 FET 和二极管的布局以及器件型号。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我看到示波器截图只是不同的时间刻度。 请发送具有和不具有 CFF 的2A 负载的示波器截图。 另请将 VIN 和 VOUT 放在其他通道上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Samuel:

    很抱歉、描述不清楚。 是的、屏幕上有3种不同的时间刻度、顺序为:500ns、5us 和500us / div、这是 PGATE 输出。

    我尝试过三种不同的晶体管:STN3P6F6 (默认)、FDT458P (在屏幕上)和更大的一个 IRF9530PBF (我在桌上放了)-结果在所有情况下都是相同的、频率太高。 B540C-13-F 输出电容:6SVPC120MV (ESR = 21m Ω)、我还使用了 EEU - FM1V471 (ESR = 19m Ω)进行了试验

    我无法发送2A 负载的屏幕、因为晶体管会在我进行屏幕截图之前破裂。 我在 WEBENCH 和 LTSPICE 中进行了仿真、两者都很相似- PGATE 上的频率应为409kHz。 它也是数据表中的公式(公式4、第11页)、计算出的频率约为409kHz。

    此致、
    Pawel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pawel、

    在这种情况下、我需要查看您的布局。 请分享、我将了解一下。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、
    这是我的 PCB 的一部分、仅装配了所连接架构中的部件。

    此致、

    Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pawel、

    感谢大家分享原理图和布局。

    我认为这是布局导致的 FB 纹波过大的问题。 FB 组件(C15、R21、R22)连接到远离输出电容器的大平面上的 VOUT。 我相信这个噪声在每个瞬态上触发10mV 滞后比较器、从而导致 SW 节点立即切换。 为了测试这一点、我建议在 FB 走线到 FB 平面的连接点附近剪掉一个阻焊层、并添加一个1uF 陶瓷电容器(请参阅下文)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    不幸的是、它没有帮助。 我添加了该电容器、并尝试在 PCB 上的不同位置焊接电容器、但开关频率仍然相同。

    我认为下一步是将此电路移至通用板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pawel、

    我认为你是对的。 这是 EVM 的链接

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    我还想-在用于 LM3485的 TI 评估板上、它也是从输出到 FB 的长迹线、无需任何额外的电容器。 您确定它能正常工作吗?

    此致、

    Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pawel、

    演示板上的 FB 走线连接到非常靠近输出电容器 C2的 VOUT 平面。 C2将是连接 FB 迹线的较安静位置。

    如果您有疑问、请在开始将组件交换到 BOM 之前测试演示板。 在任何情况下、这都是一个很好的测试。 让我知道测试是如何进行的。

    Sam