您好!
我的 LM3485开关频率有问题。 我在 WEBENCH 中、在 LTSPICE 中进行了仿真、一切正常-频率约为409kHz。 因此、我设计了具有24V - 5V (最大2A) LM3485降压直流/直流转换器的定制板、我从仿真中获取了组件参数(附件中的原理图形式 WEBENCH)。
我得到了什么?:
输出电压为5V、但在 PCB 上使用 CFF 时开关频率约为4MHz、在移除 CFF 后开关频率约为1.3MHz! 因此、当我降低负载阻抗时、晶体管的温度非常高(效率非常差)、并且我必须在测试期间更换 PFET 两次。