This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:电流限制容差

Guru**** 2536850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739337/lm5069-tolerance-of-current-limit

器件型号:LM5069

根据最大负载设置后、LM5069的电流限制似乎很宽。 根据48.5mV 至61.5mV 的内部 VCL 阈值电压范围、我似乎没有严格控制这种情况。

我将最大负载设置为20A、但最大电流限制可以是30.8A。 是否有方法将此限制拧紧至接近最大负载? 我确实使用了设计计算器电子表格、然后使用自己的计算修改了电流感应电阻器和可选电阻分压器的容差。

这似乎没有什么帮助。 我想确认限制因素是 VCL 阈值电压范围。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karen、

    考虑到工艺变化、VCL 阈值电压范围为48.5mV 至61.5mV、但大多数批次 VCL 阈值电压将约为55mV (典型值)、计时器在电流达到55mV (典型值)/Rsense 时开始计数。

    您能否分享您的原理图并测试输入电压、栅极、计时器电压和输入电流的波形

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Rakesh、

    感谢您的回答。

    所附为电路图片。 它是使用 TI 提供的工具进行设计的。 但是、我遇到了一个在600W 下关闭的问题。 我认为这是由于电流限制的容差。 我还针对500W 的最大负载进行了设计。 我已针对25A (600W)的最大负载修改了设计、但现在我担心电流限制范围较大、希望更好地了解这一点。

    我还将为您提供您请求的测试波形。  

    谢谢、

    Karen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karen、

    根据上述测试波形、在负载电流为25A 时触发的电流限制接近设计值= 55mV (典型值)/2m Ω= 27.5A。
    我缺少什么吗?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rakesh、

    是的、但我的问题是根据设计计算器电子表格、电流限制容差介于24.3A 和30.8A 之间。 正如最初所述、我相信这是来自 VCL 阈值容差。 是否有办法从外部缩小此范围? 浪涌电流限制器或其功能中是否存在此容差? 例如、对于可能的初级问题、我深表歉意、但如果目标是确保在27A 时关断、则最小值和最大值似乎表示在关断 FET 之前可以运行29A。 这将是无法处理该电流的设计的一个问题。

    谢谢、
    Karen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karen、

    在我们通过电子邮件跟进时、请关闭此主题。
    我们将通过电子邮件发送请求的数据。

    此致、
    Rakesh