Other Parts Discussed in Thread: BQ24103
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ24103您好!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有任何其他方法可以关闭 CHG FET 或 DSG FET?主机软件(MCU)可以使用 SBS cmd 写入0x46寄存器? 谢谢!
正如我所知、当在 Manufacturer Access 中写入0x0010时、器件(bq20z75)可进入关断模式。
但是,主机(MCU)控制器件如何使用命令进入关断模式? 我们可以 使用 SBS Cmd 读取 FullChargeCapacity(0x10)寄存器,但如何 访问 Shutdown (0x0010)? ICAN 未从 TRM 中找到相关指令