This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么无法进入关断模式?(BQ20Z75)

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740546/why-can-not-enter-the-shutdown-mode-bq20z75

主题中讨论的其他器件:BQ24103

您好!

    为什么制造商访问进入0010、器件无法 进入关断模式? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发送关断命令后、您必须具有 PACK 引脚电压<充电器存在阈值。 我看不到您的充电器电压是多少。 如果您的充电器已被移除、器件将自动进入关断状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的充电器使用了 bq24103、其电源电压(12V)关闭、但器件仍无法进入关断模式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不熟悉充电器、但如果您的 PACK 引脚电压存在、并且使用了关断命令且没有电流、则不会关断。
    作为替代方案、您可以尝试检查并查看以 df 为单位的关断电压是否设置为高于您的 BAT 电压、在10s 后没有电流会使监测计关断。 如果可以的话、问题出在您的充电器上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果  在 df 中设置的关断电压 高于 BAT 电压、则关断命令无效?  正如我所知、它不喜欢、只有三个条件之一是可以的。 我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果满足三个条件之一、则会关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但为什么我的设备不能? 如何检查?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 TRM。 如果无法关闭、则可能违反了某些要求或其他要求。

    此模式已经过测试和验证、可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、
    我的器件图如下所示、在正常模式下、DSG FET 和 CHG FET 已开启、电池组引脚上的电压等于 BAT、此时、我在"Manufacturer Access"中输入0010、但(电池组引脚上的电压<充电器存在阈值)未满足要求。 这是器件无法进入关断模式的原因吗?tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何其他方法可以关闭 CHG FET 或 DSG FET?主机软件(MCU)可以使用 SBS cmd 写入0x46寄存器? 谢谢!

    正如我所知、当在 Manufacturer Access 中写入0x0010时、器件(bq20z75)可进入关断模式。

    但是,主机(MCU)控制器件如何使用命令进入关断模式?  我们可以  使用 SBS Cmd 读取 FullChargeCapacity(0x10)寄存器,但如何 访问 Shutdown (0x0010)? ICAN 未从 TRM 中找到相关指令

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、
    如果我更改了充电器存在阈值、我的器件工作是否存在任何其他问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、电池:

    正如我所知、当在 Manufacturer Access 中写入0x0010时、器件(bq20z75)可以进入关断模式。
    但是,主机(MCU)控制器件如何通过命令进入关断模式?
    我们可以使用 SBS Cmd 读取 FullChargeCapacity(0x10)寄存器,但如何访问 Shutdown (0x0010)?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    shutdown 不是 SBS 命令,您会使 SBS 与 mfg 访问混淆。 请参阅 TRM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、只有当电压大于闪存更新正常电压或电池组 V >充电器存在阈值时、您的 df 才会更新。