This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:阳极负电源上的内部电流路径、EN

Guru**** 2537370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740938/lm74700-q1-internal-current-path-at-negative-power-supply-on-anode-en

器件型号:LM74700-Q1

您好!

客户询问了有关在阳极和 EN 或阳极上施加-15V 负电源、EN = 0V、GND = 15V 时器件功能的问题。

我们知道没有发生任何损坏、但我们想知道是否有任何电流从 GND 传导。 如果是、我们预计电流会有多大。

此致、

TI.IMI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、T IMI、

    施加负输入时、LM74700会在其后面保护电路、并且不会通过 LM74700 GND 引脚传导电流。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karikalan、您好!

    感谢您的快速响应。 让我再次确认、我了解   到、即使阳极和 EN 被施加 负电源 Aainst GND、GND 到任何引脚也不会出现任何电流。

    此致、

    TI.IMI