请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74700-Q1 您好!
客户询问了有关在阳极和 EN 或阳极上施加-15V 负电源、EN = 0V、GND = 15V 时器件功能的问题。
我们知道没有发生任何损坏、但我们想知道是否有任何电流从 GND 传导。 如果是、我们预计电流会有多大。
此致、
TI.IMI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户询问了有关在阳极和 EN 或阳极上施加-15V 负电源、EN = 0V、GND = 15V 时器件功能的问题。
我们知道没有发生任何损坏、但我们想知道是否有任何电流从 GND 传导。 如果是、我们预计电流会有多大。
此致、
TI.IMI