This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:上升时间

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740828/tps25200-rise-time

器件型号:TPS25200
主题中讨论的其他器件:TPS2595

您好!

我的客户要求上升时间低于1ms。

如果容性负载较小、它能否满足此要求?

如果是、电容达到要求的程度是多少?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    您能不能告诉我们对快速上升时间的需求吗?

    当 Cout 为1uF 时、该器件的上升时间为2.05ms (典型值)。 您能了解一下新器件 TPS2595吗?

    此致、

    Rakesh