Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S
您好专家、
下面我对 BQ24780S 有一些疑问。
运行条件:VBUS=19.5V、输入限制=2176mA、4S 电池、4.4V/电池、f=400kHz、 L=2.2uH、放电流限制=4096mA
- ‘降低充电电压纹波,使用4*10uF 输出电容,它是否会影响“运输模式下的放电 SRN”?
- Ω 在 SRP、SRN 和 BATSRC 引脚中使用10 μ A/0603封装电阻器值、以在 EVM 中实现负输出电压保护。 如果使用0201封装电阻器、有问题吗?
- 可采取哪些措施进一步缩短进入涡轮增压模式的响应时间?
- 独立比较器的实际应用是什么?
谢谢!