This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:Turbo 升压模式和独立比较器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740788/bq24780s-turbo-boost-mode-and-independent-comparator

器件型号:BQ24780S

您好专家、

 下面我对 BQ24780S 有一些疑问。

运行条件:VBUS=19.5V、输入限制=2176mA、4S 电池、4.4V/电池、f=400kHz、 L=2.2uH、放电流限制=4096mA  

  •  ‘降低充电电压纹波,使用4*10uF 输出电容,它是否会影响“运输模式下的放电 SRN”?  
  • Ω 在 SRP、SRN 和 BATSRC 引脚中使用10 μ A/0603封装电阻器值、以在 EVM 中实现负输出电压保护。 如果使用0201封装电阻器、有问题吗?
  •  可采取哪些措施进一步缩短进入涡轮增压模式的响应时间?
  • 独立比较器的实际应用是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DyIan、

    bq24780S 具有内部环路补偿器。 为了获得良好的环路稳定性、输出电感器和输出电容器的谐振频率应设计在10kHz 和20kHz 之间。 输出电容的首选陶瓷电容为25V X7R 或 X5R。 20μF 3-4A 典型充电电流、建议使用10 μ F 电容。 是的、更多的输出电容器将需要更多的时间进行放电。

    2、这10欧姆用于负电压保护、因此将有大的电流流经这个电阻器、所以0201封装尺寸太小、无法处理这个功率耗散。

    3、涡轮增压响应时间内嵌在器件内、因此没有外部组件可进行微调。

    此比较 器应用非常灵活、便于客户使用。 一般而言、我们的客户使用此比较器来监控某些电源以执行指示功能。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、
    0603电阻器的额定功率为1/10W、0201电阻器的额定功率为1/20W。 当4S 电池以相反的方式插入时、反向电流约为1.5A。 0201和0603封装尺寸都无法处理此功率耗散。 因此、我猜当发生负电压保护时、电阻器会断开并断开电路以保护 IC。
    请注意、
    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DyIan、

    对于长期反向电流情况、我认为0201和0603封装无法处理它、并且将会损坏。 但我们可能会担心瞬态负电压情况、0603封装可以处理更大的瞬态功率耗散、并且不会损坏。 最佳解决方案是保护 IC、您可以添加一个与 BAT 输出并联的肖特基二极管。

    谢谢