This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200:用于支持 MPPT 的能量收集器的替代产品或产品组合、无需编码即可管理电池 LiFePO4

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61200, BQ24070, BQ25570, BQ25505, TPS61131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739021/tps61200-alternative-product-or-combination-of-product-for-mppt-enabled-energy-harvester-to-manage-battery-lifepo4-without-coding

器件型号:TPS61200
主题中讨论的其他器件: BQ24070BQ25570BQ25505TPS61131.

你好

感谢您收集此帖子。 我正在设计一个由单个微型太阳能电池板供电并具有单个 LiFePO4电池备份的电路。 这两个方面是固定的、对电路至关重要。 直到几天前、我使用的是锂聚合物电池、而不是磷酸铁锂电池、并且使用的是 TPS61200和 BQ24070的组合。 但现在我已经切换到 LiFePO4、我找不到一个积极的替代方案。

我必须使用的太阳能电池板为 V (标称值)= 5.5V V (最大值)= 6.5v 功率= 2W (2.5W 峰值)。

LiFePO4为3300mAh

我请求是否有人可以为我提供 IC 或 IC 或 IC 与外部基准电路组合方面的帮助、如使用 TPS61200的 SLVA345。

谢谢、此致

Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    积极替代意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Helen

    感谢您考虑发布该帖子。 积极的备选方案我只是指任何人可以向我建议一些可帮助我处理上述情况的备选组件或组件组合。 我正在寻找能够从 直流5.5V 太阳能电池板(最高电压可达6.5v)中收集能量的电源管理 IC (具有 MPPT 的升压开关稳压器也应起作用)、并管理 LiFePO4电池(3.2V 电池、充电电压为3.6V)的充电。

    谢谢、此致

    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohit、

    TPS61200是一款升压转换器、这意味着 VIN 始终低于 VOUT。 但在您的应用中、输入始终高于 VOUT。 因此不需要升压。
    我将此帖子更改为充电器论坛。 它们可能具有 MPPT 功能的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jasper

    感谢您的考虑和帮助。 我明白、如您所述、我可能会在充电器论坛上获得更好的响应。

    但很小的问题是、太阳能电池板可能并不总是提供比输出高的电压。 情况通常是、电压大约为3V-4V 或4.5V。 只有在晴朗的日子和阳光明媚的日子里、它才会超过6V 至最大6.5V。 这就是我面临的问题。

    任何能够升压但偶尔也能升压至6.5V 的 IC 都将对我有效。 MPPT 是我需要的一种功能、因此具有 MPPT 甚至 FB 节点的 IC 至少需要6.5V 电压、这对我来说是可行的。

    谢谢、此致

    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、具有 MPPT 的 bq25505和 bq25570升压充电器无法在其输入端处理6V 电压。 一个想法是将 www.ti.com/.../slva345b.pdf 等 MPP 电路添加 到 TPS61131等 SEPIC 转换器中。 此配置只能提供恒定充电电压(CV)部分、但不能提供恒定电流。 但是、只要 SEPIC 的最大输出电流低于电池1C 充电率、我就不会出现任何问题、因为 MPP 电路将限制输出电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff

    感谢您回复该帖子并提供非常有用的建议。 我认为这将帮助我解决这种情况。

    此致
    Mohit