主题中讨论的其他器件: BQ24070、 BQ25570、 BQ25505、 TPS61131.
你好
感谢您收集此帖子。 我正在设计一个由单个微型太阳能电池板供电并具有单个 LiFePO4电池备份的电路。 这两个方面是固定的、对电路至关重要。 直到几天前、我使用的是锂聚合物电池、而不是磷酸铁锂电池、并且使用的是 TPS61200和 BQ24070的组合。 但现在我已经切换到 LiFePO4、我找不到一个积极的替代方案。
我必须使用的太阳能电池板为 V (标称值)= 5.5V V (最大值)= 6.5v 功率= 2W (2.5W 峰值)。
LiFePO4为3300mAh
我请求是否有人可以为我提供 IC 或 IC 或 IC 与外部基准电路组合方面的帮助、如使用 TPS61200的 SLVA345。
谢谢、此致
Mohit