Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A
尊敬的专家:
我的客户正在考虑 BQ25703A、并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
我正在考虑在 IADBT 引脚上使用一个电阻器。
我想使用1.5uH 电感器、应该使用什么欧姆电阻?
根据数据表 P.25表3、它仅描述了1uH、2.2uH 和3.3uH。
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shinichi、
该引脚在启动时被采样、指定的电感器值被用来重建电感器电流(它在开关上被感测、所以只能直接测量上升的电感器电流)。 用于重建的电感器值 与电阻器值不成线性关系、而是将电阻器值锁存到数据表中指定的三个单元中的一个、即1.0、2.2、3.3uH。 如果您使用的电感器值与这三个电感器中的一个不同、则会错误地重构电感器电流、这将对反馈电路产生不利影响。
此致、
Steve