This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:使用1.5uH 时 IADBT 引脚上的电阻值

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739966/bq25703a-resistor-value-at-iadpt-pin-when-using-1-5uh

器件型号:BQ25703A

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 BQ25703A、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我正在考虑在 IADBT 引脚上使用一个电阻器。

我想使用1.5uH 电感器、应该使用什么欧姆电阻?

根据数据表 P.25表3、它仅描述了1uH、2.2uH 和3.3uH。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    一般而言、我们不建议 使用1.5uH 电感器。 能否保持2.2uH 的电流?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    感谢你的答复。

    我理解不建议使用1.5uH 电流。

    我想知道为什么不建议向客户解释1.5uH。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    该引脚在启动时被采样、指定的电感器值被用来重建电感器电流(它在开关上被感测、所以只能直接测量上升的电感器电流)。   用于重建的电感器值 与电阻器值不成线性关系、而是将电阻器值锁存到数据表中指定的三个单元中的一个、即1.0、2.2、3.3uH。  如果您使用的电感器值与这三个电感器中的一个不同、则会错误地重构电感器电流、这将对反馈电路产生不利影响。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢你的答复。

    我知道电感器应从1uH、2.2uH 或3.3uH 中选择、不使用其他电感器。

    请 μH、数据表 P.36中规定1.5 μ H 为1.2MHz 开关频率下的电感值。

    是否可以将此描述视为描述中的错误?

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    我在 P. 36上向我们的系统工程师介绍了1.5uH 的参考、他通知我、在下一个修订版中、将从数据表中删除该1.5uH 的参考。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢你的答复。

    我知道下一个版本中将删除1.5uH。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一