This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751:使能输入电压

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739804/tps24751-enable-input-voltage

器件型号:TPS24751

尊敬的先生:

我尝试使用 TPS24751作为电源输出控制、以控制由12V 电压供电的大型 LCD 显示屏。 在正常工作条件下、显示屏大约需要6A 至8A 的电流、但在初始上电时、浪涌电流会很大、大约为26A!

我已成功地自行使用评估板(采用默认设置)、然后将该布局/设计传输到我们自己的板。 这将浪涌电流限制在大约6-8A、这很好。

我现在遇到的问题是、我使用电路板中的 EN 输入、评估 板中的 EN 输入通过130K 电阻直接连接到12V 输入。 评估板为 EN 引脚输入提供大约1.95V 的电压。 但是、在我们的电路板上、我们将以5V 电平驱动来自74LS244 IC 的该 EN 输入。 数据表指出、高于1.3V 的电压足以实现 TPS 的输出。

当 EN 线变为5V 时、输出端不会发生任何情况。 在进行一些更改后、我采用了与评估板相同的布局、输出立即出现!!! 然后、我尝试将5V 输出灌下来、以产生1.95V 电平、这与评估板相同、然后输出开启!

您能告诉我为什么5V 电平不起作用?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clayton Whitehead、

    检查 OV 引脚电压。 EN 电阻分压器上的5V 电压可能会上拉 OV 引脚电压并关断器件。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    谢谢。 我假设您是指过压输入、而不是0 (零)伏特?

    仅为了澄清一下、由于我们使用不同的 EN 输入电压电平(即5V 而不是12V)、这意味着重新选择 R1、R2和 R3值?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clayton Whitehead、

    是的、我是说过压输入引脚。 请检查该引脚的电压电平。
    如果问题不是这样。 要进一步分析..请分享您的原理图、填充设计计算器(www.ti.com/.../toolssoftware )和测试波形(输入电压、输出电压、栅极、计时器电压、输入电流)

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    原理图中随附的电子保险丝部分 以及设计计算器表。

    VIN = 12.00V (清洁、无纹波等)

    VOUT = 0.00V (由于使能功能不工作)

    GATE = 0.00V (如上所示)

    标称输入电流 0.3A (这是包括 eFUSE 电路在内的整个电路板的空闲电路电流)

     e2e.ti.com/.../TPS24751_5F00_Design_5F00_Filled.xls

    希望这对您有所帮助。

    作为额外的信息、我还尝试了"反向阻断"安排(数据表中的图46)。 这也不起作用。 电压为0.666V,VEN 为1.95V,Vgate = 0V,输出0V。

    感谢您的帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为更新、我现在尝试将 OV (过压)引脚接地、从而禁用此功能、并通过130K 电阻将 EN 引脚连接到+12V。 然后、EN 引脚由74LS244输出驱动。

    这家酒店现在非常完美!!!!!!

    但未解释原始设置不起作用的原因。 神秘…