请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS659037 您好!
我已从 TI 主页下载 TPS659037符号、并将其与 ARM MPU AM572X 工业 EVM 进行比较我发现有以下差异:
下载符号中标记为 NC 的 K4在 EVB 中用作 LDO5_OUT
下载符号中标记为 NC 的 K5在 EVB 中用作 LDO8_OUT
下载符号中标记为 NC 的 L4在 EVB 中用作 LDO6_OUT
这些引脚是 NCV 引脚还是用于 TPS6590379ZWSR?
Johan Bendz