This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:下载的符号与原理图之间的 TPS6590379ZWSR 差异

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739303/tps659037-tps6590379zwsr-difference-between-dowloaded-symbol-ans-schematics

器件型号:TPS659037

您好!

我已从 TI 主页下载 TPS659037符号、并将其与 ARM MPU AM572X 工业 EVM 进行比较我发现有以下差异:

下载符号中标记为 NC 的 K4在 EVB 中用作 LDO5_OUT

下载符号中标记为 NC 的 K5在 EVB 中用作 LDO8_OUT

下载符号中标记为 NC 的 L4在   EVB 中用作 LDO6_OUT

这些引脚是 NCV 引脚还是用于 TPS6590379ZWSR?

Johan Bendz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johan、

    TPS6590379是 TPS659037的一个版本。 它具有独特的 OTP 配置、包括哪些电源轨处于活动状态、电源序列和 GPIO 配置。 TPS659037将指定为 TPS6590379定义的 OTP 设置: www.ti.com/.../sliu011

    我认为使用同一符号不会有任何问题。 如果您在使用该符号时有任何其他问题或疑问、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、在我的设计中、将 K4、K5和 L4视为 NC 是正确的吗?


    Johan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johan、

    是的、这些引脚可以保持悬空。

    可以在以下位置找到原理图示例: www.ti.com/.../TMDXIDK5728

    谢谢、
    纳斯塔莎