请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3478 主题中讨论的其他器件: LM3481、 PMP10077
您好!
我的客户要求使用 LM3478来实现3.3V 输入电压至120~200V 输出电压、46mA Ioutmax。
a:这可以通过升压拓扑实现吗?
b.如果没有#A、是否可以使用反激式实现这一点、是否有相关的参考设计?
谢谢。
BRS
假设
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.