This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478、可实现3.3V 输入电压至120~200V 输出电压、46mA 输出电流最大值

Guru**** 2501405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM3481, PMP10077

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739251/lm3478-lm3478-to-achieve-3-3v-vin-to-120-200v-vout-46ma-iout-max

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM3481PMP10077

您好!

我的客户要求使用 LM3478来实现3.3V 输入电压至120~200V 输出电压、46mA Ioutmax。

a:这可以通过升压拓扑实现吗?

b.如果没有#A、是否可以使用反激式实现这一点、是否有相关的参考设计?

谢谢。

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    请查看此使用 LM3478的参考设计。
    www.ti.com/.../PMP10077

    另一种选择是使用浮动在输出电压上的电荷泵将输出电压增加到120V。 请使用 LM3481查看此参考设计。
    www.ti.com/.../PMP20183

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    我看到了 PMP10077、但它显示了21V 至25V 输入电压至200V 输出电压、哪个占空比不大至3.3V 输入电压至200V 输出电压。 恐怕这样高占空比会使电流模式控制器很难进行斜率补偿、从而使其稳定。

    对于电荷泵、如果我想在 FB 更改 Vout 上使用 DAC、它是否正常? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    使用 DCM 运行模式可以实现占空比、但峰值电流将非常大。 例如、如果开关频率设置为300kHz、则电感器为800nH、电感器中的峰值电流将约为7A。

    在任何一个电路中、A DAC 都可用于更改输出电压。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrett,

    那么、如果可以满足电流,升压正常,对吧?

    BTW,您如何考虑反激式器件来实现这一点?

    您认为哪种拓扑是实现这一目标的最佳拓扑?

    谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    是的、升压转换器可以在 DCM 运行模式下执行此操作。 请注意、对于所有运行点、应选择电感器以 DCM 模式运行。

    反激式转换器可以很好地工作。 如果不需要隔离、则可以使用升压转换器。 升压转换器的外部器件将更少、而且也没有变压器设计。 如果需要隔离、则可以使用反激式器件。

    应用是什么?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    感谢您的回复。
    它在 RRU 应用中、它们不需要隔离、但在讨论后、他们现在更喜欢使用反激式。 反激式有没有任何参考设计? HW 主要希望我们推荐变压器、因为它们现在正在进行原理图设计、并且希望首先对此解决方案进行评估。

    BRS
    假设
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设、

    如果首选反激式、但不需要隔离、则可以移除光耦合器反馈、并且只需将反馈连接到输出电压的电阻分压器。

    请按照下面的应用手册选择变压器。 本手册介绍了如何使用 LM3481设计反激式转换器。
    www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp

    基本参数(电感、匝数比...)之后、 最好联系磁性元件供应商。 该供应商应能够帮助为应用选择最佳变压器。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett