This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5922:启动时间(波形) CNR/SS=0nF

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92, LP5922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739029/lp5922-start-up-time-waveform-cnr-ss-0nf

器件型号:LP5922
主题中讨论的其他器件:TPS7A92

对于 LP 5922的输出上升波形、我希望 CNR / SS = 0nF 时的数据。
对于其他条件、请将条件 VIN = 1.7V、VOUT = 0.9V 或接近该条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请注意、不建议在新设计中采用 LP5922 (NRND)。 请考虑具有相同功能的 TPS7A92。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    LP5922状态是否最近更改为 NRND? 上个月我们选择器件时、我认为器件处于活动状态、因此我认为 NRND 最近才出现。

    希望这次支持客户的要求。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    我们没有您请求的波形、LP5922由于启动问题而更改为 NRND 状态。 请与您的客户合作设计 TPS7A92以实现强大的解决方案。

    非常尊重、
    Ryan