Other Parts Discussed in Thread: TPS23880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23880 尊敬的先生:
我的 TPS23880有问题、我想知道如何计算0x03和0x0c? 我想将两个 AT 端口组合成一个 BT 端口 TPS23880、我想制作四个 BTS
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
在参考代码中、我使用了配置 A 模式(每个 TPS23880器件具有2个地址、通道1-4具有相同的地址0xxx、通道5-8具有相同的地址0xxx+1)。 在 EVM 中、我们将通道5-6配置为支持4线对端口、将通道7-8配置为支持4线对端口。 对于4线对端口、一旦您要打开端口、就必须同时向2个通道发出加电命令。 因此、对于4线对端口1 (通道5、6)、我们将0x03写入寄存器0x19 (PWON1位和 PWON2位)。 对于4线对端口2 (通道7、8)、我们在寄存器0x19中写入0x0C (PWON3位和 PWON4位)。 谢谢。
此致、
一分钱